请问在TWDLCAA40DRF和TWDLCAE40DRF上,用户可更换的外部电池的型号是什么?
问题描述:
请问在TWDLCAA40DRF和TWDLCAE40DRF上,用户可更换的外部电池的型号是什么?所属产品线:
Twido解决方法:
对于大多数的应用,不需要外部电池。
对于需要长期备份的某些特殊的应用,外部电池选件提供延长的备份持续时间。
外部电池不包含在Twido控制器订货中,必须单独购买,型号为TSXPLP01(1个电池)和TSXPLP101(10个包装)。
是否有帮助?


对于大多数的应用,不需要外部电池。
对于需要长期备份的某些特殊的应用,外部电池选件提供延长的备份持续时间。
外部电池不包含在Twido控制器订货中,必须单独购买,型号为TSXPLP01(1个电池)和TSXPLP101(10个包装)。
是否有帮助?