我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Twido Soft共支持多少个定时器、计数器功能块?
问题描述:
Twido Soft共支持多少个定时器、计数器功能块?

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

对于LCAA10和LCAA16,TwidoSoft只支持64个定时器;对于其他Twido控制器,TwidoSoft支持128个定时器。但是,对于所有型号的Twido控制器,都只有%TM0~5共6个定时器能够支持1ms的时基。对于所有型号的Twido控制器,TwidoSoft支持128个计数器。