我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
启动TwidoSoft时会出现以下错误信息:"Internal Error #2504 ...",是什么原因?
问题描述:
请问为什么启动TwidoSoft时,会出现以下错误信息:"Internal Error #2504 ..."?

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

当使用NTFS分区(Windows XP或2000)时,可能是由于对TwidoSoft安装目录没有足够的访问权,例如<C:\Program Files\Schneider Electric\TwidoSoft>。

用户必须具有对该目录的写权限,以允许TwidoSoft创建临时文件。