问题描述:
请问在TWDLCAA40DRF和TWDLCAE40DRF型Twido控制器中,有没有一个位允许我关闭电池LED?所属产品线:
Twido Soft解决方法:
有,它是系统位%S66。该系统位可由用户置位,它允许用户打开或者关闭电池LED:
| 置位为0 | BAT LED被激活(在上电时,被系统复位为0) |
| 置位为1 | BAT LED被去活(这时即使外部电池电压低或者没有外部电池,LED也不被点亮)。 |
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
有,它是系统位%S66。该系统位可由用户置位,它允许用户打开或者关闭电池LED:
| 置位为0 | BAT LED被激活(在上电时,被系统复位为0) |
| 置位为1 | BAT LED被去活(这时即使外部电池电压低或者没有外部电池,LED也不被点亮)。 |
是否有帮助?