FA22500
FA22500
我们今天能为您提供什么帮助?
RM6柜的IOO或IOOO柜体里的O功能单元能否不装电缆附件通电闲置作为备用?
问题描述:
RM6柜的IOO或IOOO柜体里的O功能单元能否不装电缆附件通电闲置作为备用?
所属产品线:
RM6
解决方法:
不能,通电之前O功能单元必须安装电缆头或者保护罩。
首次发布日期:
2010/4/20
修订日期:
2019/8/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
RM6
探索更多
范围:
RM6