我们今天能为您提供什么帮助?

DeviceNet通讯卡VW3A3309的供电方式和电压是多少?

问题描述:
DeviceNet通讯卡VW3A3309的供电方式和电压。

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器; ATV61F变频器

解决方法:

VW3A3309卡由变频器供电,为了在变频器不工作时也可以对通信卡进行管理,可外接电源。但外接电源直接给变频器供电,而不是通信卡,电压为直流24V。