我们今天能为您提供什么帮助?

变频器可以横着或者斜着安装吗?安装上有什么要求?

问题描述:
施耐德常见变频器安装时可以横着或者斜着安装么,对安装环境的要求。

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

不能。施耐德常用的变频器都不能横向或者斜向安装,只能垂直安装,误差不超过正负10度。
通用的安装环境要求还包括了:
1,不能放在发热元件附近;
2,应该留有足够的自由空间,以确保冷却所需要的空气可以从设备的底部向顶部流通;
针对不同型号的变频器,具体安装要求也不尽相同,详细请参阅变频器安装手册。