热过载继电器,电子过流继电器的电气自动/手动复位方式设置如何操作?
问题描述:
热继,电子过流继电器的电气自动/手动复位方式设置总结。所属产品线:
EasyPact TVS 热过载继电器; 进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器; LR97D电子过流继电器; LT47 电子过流继电器解决方法:

自动复位/手动复位
LRD01…35
LRD325…365C
LRE01…35N
LRN01…35N:
调整拨盘1的右侧白色方块---7为手动/自动复位选择钮。出厂时设置为手动复位,上面有带字母“H”的保护盖。如果要设置为自动复位,用工具将保护盖挑开即可。
注意:出于安全性考虑,不建议使用自动复位的方式。并且保护盖挑开无法恢复。

LRD3322…LRD4369
LRE322…365N:
复位按钮4按下并旋转将其锁住,实现自动复位。 复位键按下再弹出是手动复位。

LR97D…:
通过自动手动切换8,选择复位方式 手动复位:直接按复位键1
自动复位:固定120S延时后过流不存在,进行自动复位

LT47…S:只能通过复位按钮来手动复位 电气复位
LT47…A:
手动复位:复位按钮
自动复位:通过R-Time设置 1-120S的延时 通过切断电源再恢复电源,最小断电时间:0.1S

LR9F...:
只能通过按钮4进行手动复位
是否有帮助?