我们今天能为您提供什么帮助?

GV2断路器能用在大于交流440V的电路中吗?

问题描述:
GV2断路器能用在大于交流440V的电路中。

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

可以用在不大于690V的交流电路中,只是随着电压的增大其分断能力会有所下降,其它系列断路器的分断能力详见样本资料。

GV电动机断路器样本资料请点击以下链接获取:Tesys GV电动机断路器产品目录