我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys D系列接触器的附加模块LA4DT*U的功能是什么?

问题描述:
Tesys D系列接触器的附加模块LA4DT*U的功能。

所属产品线:
进口TeSys Deca接触器; 国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LA4DT*U使用在接触器线圈上的延时接通模块,目的在于使得线圈回路通电后,线圈延时得电。接线图如下所示:
需要注意的是:
该延时接通模块与3极接触器LC1D09至LC1D38和4极接触器LC1DT20至DT40连接时需要另外订购一个安装适配器LAD4BB;
该延时接通模块与3极接触器LC1D40A至LC1D65A和4极接触器LC1DT60A至DT80A连接时需要另外订购一个安装适配器LAD4BB3;
该延时接通模块与3极接触器LC1D80至LC1D150和4极接触器LC1D40至D115连接时,直接通过接触器端子A1和A2安装即可。