GV2断路器并联时,选用母排连接,断路器数量较多时应该如何处理?
问题描述:
GV2断路器并联时,选用母排连接,断路器数量较多时的处理方法。所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
当一个母排不够用时,可以将多个母排并联使用,母排的的个数没有限制,需要注意的是所有并联断路器的电流总和必须小于等于63A。以2抽头母排和4抽头母排并联使用情况为例,可以采用两种不同的方式供电:
① 当用GV2G05给母排供电时,最多并联4个断路器:
②当用端子排GV1G09从顶部给母排供电时,最多可以带5个断路器:

是否有帮助?