我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德有哪些电动机热保护功能的产品可以做到脱扣等级CLASS 30级?
问题描述:
施耐德有哪些电动机热保护功能的产品可以做到脱扣等级CLASS 30级?

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F; TeSys U 电动机起动器; TeSys T 电动机管理系统; TeSys island; TeSys Giga 系列保护产品; 软起动器

解决方法:

TeSys D系列电子热过载继电器LR9D01-LR9D110S的脱扣等级可以达到CLASS5、10、20、30;

TeSys Giga系列电子热过载继电器LR9G115-LR9G630的脱扣等级可以达到CLASS5、10、20、30;

TeSys T系列控制器热过载的脱扣等级可以达到CLASS5、10、15、20、25、30;

TeSys U系列多功能控制单元LUCM热过载的脱扣等级可以达到CLASS5、10、15、20、25、30;

TeSys island系列产品的热过载的脱扣等级可以达到CLASS5、10、15、20、25、30;

ATS22、ATS48和ATS480系列软起动器也可以通过设置THP(电机热保护)为30,来达到热保护为CLASS30。