问题描述:
拨码式电动机断路器GV2RT和GV2LE可以加装外部操作手柄吗?所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
GV2RT和GV2LE断路器可加装GV2AP03延长手柄,GV2AP03是黑色手柄,蓝色铭牌,防护等级IP54,可在ON和OFF位置挂锁锁定。


详细内容请参考手册:MKTED210011EN
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
GV2RT和GV2LE断路器可加装GV2AP03延长手柄,GV2AP03是黑色手柄,蓝色铭牌,防护等级IP54,可在ON和OFF位置挂锁锁定。


详细内容请参考手册:MKTED210011EN
是否有帮助?