我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LEXIUM05系列已经停产,05系列伺服驱动器将如何替代?
问题描述:
LEXIUM05系列已经停产,05系列伺服驱动器将如何替代?

所属产品线:
Lexium 32; Lexium 05

解决方法:

LEXIUM05系列由LEXIUM32系列替代。LXM05A/B/C系列替换见下表。
32驱动器替换05列表.jpg

LXM05和LXM32驱动器的编码器接口不同,如果还是和原来BSH电机连时,编码器电缆需更换为VW3M8102R**,**为长度; 三相220VAC供电的LXM05**M3X 在国内极少用到,如碰到可使用32N4系列的伺服驱动器替代,要求生产日期DOM >= 10.05.2010 并且软件版本 >= V01.04.00。