我们今天能为您提供什么帮助?

F系列热继电器与接触器的极间距不一致,怎么将热继电器安装在接触器之下?

问题描述:
F系列热继电器与接触器的极间距不一致,将热继电器安装在接触器之下的方法。

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

1、对于LR9F7*75、F7*79、F7*81与对应的接触器安装的时候,如果发现极间距不一致(相应型号见图1中标号为(1)的),可以将热继电器的两边极板(A、C相极板)拆卸下来,调换位置,再拧紧螺丝即可。(步骤见图2)
2、对于LR9F5371,与LC1F185安装在一起的时候需要加母排LA7F407。

图1 F系列接触器与热继电器的安装

图1

图2 调换端子排位置步骤
图2