我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D接触器线圈电压代码是BL的是否能用BD的代替?
问题描述:
LC1D接触器线圈电压代码是BL的是否能用BD的代替?

所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

不一定。虽然它们的外形尺寸和控制电压相同,但是BD线圈功耗高,能带动BL的有源节点不一定能带动BD线圈。
对于有BL代码的LC1D09-38,BL线圈功耗2.4W,2.4W/24V=100mA;
BD线圈功耗5.4W,5.4W/24V=225mA,超出了很多有源节点的输出能力。