我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
常见软起动器及变频器远程面板安装尺寸是什么样的?
问题描述:
常见软起动器及变频器远程面板安装尺寸是什么样的?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

1、ATS48的远程面板VW3G48101的安装尺寸如下图所示:


2、ATS22的远程面板VW3G22101、VW3G22102
(1)VW3G22101的安装尺寸如下图所示:

(2)VW3G22102的安装尺寸如下图所示:


3、ATV12,ATV310,ATV320等系列变频器远程面板VW3A1006、VW3A1007

(1)VW3A1006的安装尺寸如下图所示:

(2)VW3A1007的安装尺寸如下图所示:

4、ATV320,ATV340,ATV630,ATV930等系列变频器远程面板VW3A1111及其安装套件VW3A1112的安装尺寸如下图所示:


5、ATS480,ATV340,ATV610等系列软起动器及变频器的远程面板VW3A1113及其安装套件VW3A1114的安装尺寸如下图所示:

6、ATV212,ATV320,ATV61,ATV71系列的远程面板VW3A1101及其安装套件VW3A1102的安装尺寸如下图所示: