我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LT3SE00M上电后,常闭点变为开点,这是什么原因?
问题描述:
LT3SE00M上电后,常闭点变为开点,这是什么原因?

所属产品线:
TeSys LT3热敏保护元件

解决方法:

LT3SE00M的动作区域为2700-3100欧姆,当阻值大于3100欧姆时LT3肯定动作。上电后 T1、T2间未接入PTC电阻处于悬空状态,因而LT3SE00M的触点状态发生改变;而其复位区域为1500-1650欧姆,当T1、T2间的阻值小于 1500欧姆时,则LT3SE00M肯定复位。