我们今天能为您提供什么帮助?

Magelis SCU系列触摸屏的前面板是否可以STU系列触摸屏互换?

问题描述:
Magelis SCU系列触摸屏的前面板是否可以STU系列触摸屏互换?

所属产品线:
Magelis SCU

解决方法:

Magelis SCU系列触摸屏的前面板(Front Module)与Magelis STU系列触摸屏前面板一样, HMI SCU6.5与HMI STU655,HMI SCU8.5与HMI STU855可互换。