我们今天能为您提供什么帮助?

Magelis SCU系列触摸屏的前面板与后面是否可以分开通过电缆相连?

问题描述:
Magelis SCU系列触摸屏的前面板与后面是否可以分开通过电缆相连?

所属产品线:
Magelis SCU

解决方法:

Magelis SCU系列触摸屏的前面板(Front Module)与后面板(Rear Module)可以分开通过电缆相连,电缆有二种型号:

3M长,订货号为:HMIZSURDP

5M长,订货号为:HMIZSURDP5