我们今天能为您提供什么帮助?

Magelis SCU系列触摸屏支持哪些通信口?

问题描述:
Magelis SCU系列触摸屏支持哪些通信口?

所属产品线:
Magelis SCU

解决方法:

RS 232C/RS 485(RJ45)

CANopen master(SUB-D)

Ethernet TCP/IP(RJ45,10BASE-T/100 BASE-TX)

USB Ports—1 HOST type A+1Device type min B