我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU67160使用V3.0以上的固件版本后对CRA模块有无要求?

问题描述:
140CPU67160使用V3.0以上的固件版本后对CRA模块有无要求?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

对于V3.0固件版本以上的CPU,是否安装CRA模块无要求,也就是说软件中之前的“RIO总线上的热备配置选项”不作为选项之一,但是需要注意的CRP模块仍需要安装并且必须使用同轴电缆将其连接。