我们今天能为您提供什么帮助?

XBTF程序到XBTGT/GK的转换,VBT-L1000工程文件.DOP转换成Vijeo Designer文件.VDZ怎么处理?

问题描述:
XBTF程序到XBTGT/GK的转换,VBT-L1000工程文件.DOP转换成Vijeo Designer文件.VDZ怎么处理?

所属产品线:
Magelis XBT GT; Magelis XBT GK

解决方法:

由于XBTF已经停止销售,如果客户的XBTF系列触摸屏出问题,订购了XBTGT/GK系列触摸屏,可以转换工程文件,非免费处理。可联系施耐德朱常友,电话13817321990