目标属性——硬件——背光灯——睡眠时间怎么理解?
问题描述:
目标属性——硬件——背光灯——睡眠时间怎么理解?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
睡眠时间相当于【系统菜单】—>【背光灯】—>【背光灯控制】—>【等待】,此菜单的设置中,可以设置当目标机器空闲一段时间后,自动关闭背景灯。
达到“睡眠”的目的一定要勾选,“睡眠时间”或“等待”前的勾
睡眠时间的设置范围为1、2、5、10、15、30分钟
系统菜单中【等待】时间可以设定为15或30秒,或者1、2、5、10、15、30分钟
是否有帮助?