问题描述:
集成在TM258LF42DR PLC上的各个组件是怎样的?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M258解决方法:
见以下图示:图中的54为哑元模块,型号为D000E。哑元模块为非功能模块,用于分离模块,为以后进行系统扩展占据位置。55为继电器输出模块,型号为DR6RE。

是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
见以下图示:图中的54为哑元模块,型号为D000E。哑元模块为非功能模块,用于分离模块,为以后进行系统扩展占据位置。55为继电器输出模块,型号为DR6RE。

是否有帮助?