我们今天能为您提供什么帮助?

NEZA系列PLC的安全性的功能是什么?

问题描述:
NEZA系列PLC的安全性的功能是什么?

所属产品线:
商用机械自动化控制器(PLC)

解决方法:

增加了保护的plc程序一旦被下载到plc内部,此时该程序将不会被读取,如果连接plc将只可以对plc进行启动停止等操作,而无法看到程序本身,同时也无法上载程序,但是可以编写新的程序下载入plc中,对原有程序执行覆盖操作。