我们今天能为您提供什么帮助?

M218的PWM(脉冲宽度调制)的输出信号的频率最小为200(20HZ),最大为10000(1KHZ),那么M238与M258的PWM是否一样呢?

问题描述:
M218的PWM(脉冲宽度调制)的输出信号的频率最小为200(20HZ),最大为10000(1KHZ),那么M238与M258的PWM是否一样呢?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M258; Modicon M238; Modicon M218

解决方法:

不一样,M238与M258的输出频率范围比M218大,其频率输出范围为:

输入管脚Frequency的范围:1(0.1HZ)---2000000(2MHZ)