我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine V3.1中M258的PCI插槽中TM5 PCRRS2与TM5 PCRS4是否可以兼容?

问题描述:
Somachine V3.1中M258的PCI插槽中TM5 PCRRS2与TM5 PCRS4是否可以兼容?

所属产品线:
Modicon M258; EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在V3.1的PCI插槽中可以兼容,在V3.0中不能一起配置。