我们今天能为您提供什么帮助?

M258/LMC058本地扩展的时候,为什么不可以加TM5SPS3配电模块?

问题描述:
M258/LMC058本地扩展的时候,为什么不可以加TM5SPS3配电模块?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

本地扩展中可以添加配电模块TM5SPS1(F)或者TM5SPS2(F),但是无法添加配电模块TM5SPS3。

TM5SPS3为接口配电模块,当配置CANopen从站模块TM5NCO1时,可自动添加配电模块TM5SPS3。