我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]用USB编程电缆连接时是否可以用IE访问M258/LMC058系列PLC?

问题描述:
用USB编程电缆连接时是否可以用IE访问M258/LMC058系列PLC?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); LMC058 & LMC078; Modicon M258

解决方法:

可以,用USB电缆连接时,可在地址栏输入IP地址90.0.0.1即可正常访问或诊断PLC。