我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
二台或二台以上的M258/LMC058之间怎么通过网络变量发送器/接收器来实现变量共享?
问题描述:
二台或二台以上的M258/LMC058之间怎么通过网络变量发送器/接收器来实现变量共享?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); LMC058 & LMC078; Modicon M258

解决方法:

1、右键点击需发送变量的Application,设置网络变量发送器属性,如下图所示:

2、右键点击需接收变量的Application,添加对象—--全局网络变量列表

3、输入名称,并选择相应的发送者(所需读取某个PLC的变量)