我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器上的二维条形码有什么作用?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器上的二维条形码有什么作用?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

用户扫描此二维码,读者可以通过扫描此二维码下载变频器的技术资料,另外,施耐德也可以通过此二维码跟踪变频器的质量问题等等。