我们今天能为您提供什么帮助?

热继的LAD7305,LA7D305远程复位按钮的软线可以从中间剪断然后用导线来延长吗?

问题描述:
热继的LAD7305,LA7D305远程复位按钮的软线可以从中间剪断然后用导线来延长吗?

所属产品线:
国产TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

不可以,LAD7305,LA7D305的软线是类似刹车线的机械结构,不是通过电气连接来复位的,所以不能用导线来延长。