我们今天能为您提供什么帮助?

热继LRD48*C(*=0~9)本体上电流设定只有2.5~4A,如何设置?

问题描述:
热继LRD48*C(*=0~9)本体上电流设定只有2.5~4A,如何设置?

所属产品线:
国产TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

热继LRD48*C(*=0~9)是将电流经内部互感器转换为较小的电流后由本体上的LRD08来实现检测和保护,所以电流设定范围是2.5~4A。设定电流时的对应关系可以参考下表,表中Is为设定电流,In为电机电流。
例如使用LRD480C时,如果电机的额定电流是61A,只要在热继上设定3A就可以了。