我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器与M340进行Canopen通讯需要加卡吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器与M340进行Canopen通讯需要加卡吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器和ATV930变频器都不再集成Canopen通讯协议。ATV630变频器集成以太网(Modbus/TCP),Modbus串行通讯。ATV930变频器集成以太网(EtherNet/IP和Modbus/TCP)、Modbus串行通讯。

如果变频器要与PLC进行Canopen通讯,必须加Canopen选件卡才可以。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。