FA245284
FA245284
我们今天能为您提供什么帮助?
集成有CANOpen口的M241本体,是否像M238一样需要用户自己串接终端电阻?
问题描述:
集成有CANOpen口的M241本体,是否像M238一样需要用户自己串接终端电阻?
所属产品线:
Modicon M241
解决方法:
不需要,M241已集成了线路终端开关。
首次发布日期:
2015/6/2
修订日期:
2020/8/21
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M241
探索更多
范围:
Modicon M241