我们今天能为您提供什么帮助?

TM241在Somachine V4.1中如何添加扩展模块?

问题描述:
TM241在Somachine V4.1中如何添加扩展模块?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

如下图所示:在“设备树”中,Cartridge中添加扩展板,在IO_Bus添加IO模块(TM2/TM3),在COM_Bus中添加通信模块(TM4),可采取在工具箱中“拖”的方式,或者点击右键添加设备。