FA245298
FA245298
我们今天能为您提供什么帮助?
M100和M200系列PLC是否有RTC时钟功能?
问题描述:
M100和M200系列PLC的RTC时钟功能
所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器
解决方法:
M100系列PLC
没有
RTC
时钟功能,
M200系列PLC
有
RTC
时钟功能。
首次发布日期:
2015/6/2
修订日期:
2021/8/18
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M100可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M100可编程控制器