我们今天能为您提供什么帮助?

睿易系列PLC M100/M200是否可以AC/DC供电?

问题描述:
睿易系列PLC M100/M200是否可以AC/DC供电?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

睿易系列PLC M100的输出点类型为继电器输出,只可以AC供电不可DC供电。M200继电器输出(TM200…R)类型为AC供电,晶体管输出(TM200…U)为DC供电。