睿易系列PLC M100/M200是否支持扩展?
问题描述:
睿易系列PLC M100/M200是否支持扩展?所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器解决方法:
睿易系列PLC M100不支持扩展。
PLC M200支持扩展,既可加装扩展板(扩展板加装在CPU前面板上,无需占用额外的空间),也可扩展TM3/TM2模块(扩展在CPU右部,为硬连接方式)。
其中扩展板可以是2DI/2DO,2AI/1AO,2AI,2AO,2路温度输入,1路串口,16点和24点CPU可扩展一个扩展板,40点和60点CPU可以扩展2个扩展板,但这两个扩展板不能同时为串口扩展板。
M200最多可以扩4个扩展模块(目前仅指数字量和模拟量)。
所以M200最多可以带的IO数量为60+32*4+4*2=196点。
是否有帮助?