我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M241的环境特性(使用温度和高度)是多少?
问题描述:
M241的环境特性(使用温度和高度)是多少?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

运行环境温度:- 10...+ 55 摄氏度 (+14...+ 131 oF)

储存环境温度:- 40...+ 70 摄氏度 (- 40...+ 158 oF)

相对湿度:5...95% (无凝露)

正常运行海拔高度:0...2000 M

储存环境海拔高度:0...3000 M