FA245618
FA245618
我们今天能为您提供什么帮助?
M251控制器内置串行通信端口是有源还是无源的?
问题描述:
M251控制器内置串行通信端口是有源还是无源的?
所属产品线:
Modicon M251
解决方法:
TM251控制器内置的通讯端口提供5 V/200 mA的电源。
首次发布日期:
2015/6/4
修订日期:
2020/7/22
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M251
探索更多
范围:
Modicon M251