我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Zelio Analog通用带隔离电压/电流变送器,应用说明?
问题描述:
Zelio Analog通用带隔离电压/电流变送器,应用说明?

所属产品线:
Harmony 模拟量变送器

解决方法:

在含有多回路模拟信号连接的控制系统中,经常出现连接多路模拟量信号输入的PLC所采集的信号误差大且稳定性差。

造成此类现象的最主要原因就是多路模拟信号参考点之间存在电位差。此电位差造成模拟信号之间产生接地环路干扰电流,致使模拟量信号的采集误差加大且稳定性差。

Zelio Analog通用带隔离电压/电流变送器RMCL55BD,将现场仪表模拟信号与信号采集PLC隔离,使PLC信号采样回路有唯一的参考点,解决了干扰问题。