我们今天能为您提供什么帮助?

M100/M200可编程逻辑控制器能否识别NTFS格式的micro SD卡?

问题描述:
M100/M200可编程逻辑控制器能否识别NTFS格式的micro SD卡?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

不能。

M100/M200 Logic Controller无法识别NTFS格式的micro SD卡,仅使用FAT或FAT32格式的微型SD卡。