我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSYCV新型过滤风扇系统中NSYCA过滤栅格有哪些尺寸规格?
问题描述:
NSYCV新型过滤风扇系统中NSYCA过滤栅格有哪些尺寸规格?

所属产品线:
Climasys

解决方法:

过滤栅格有以下尺寸:

外形尺寸(mm开孔尺寸(mm

137×117            92×92

170×150            125×125

268×248            223×223

336×316            291×291