我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RXG接口型继电器RXG*1**、RXG*2**、RXG*3**和RXG*5**的区别?
问题描述:
RXG接口型继电器RXG*1**、RXG*2**、RXG*3**和RXG*5**的区别?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RXG*1**、RXG*2**、RXG*3**都是标准盖继电器,其中

RXG*1**是带有可锁定的测试按钮,不带LED灯,

RXG*2**是带有可锁定的测试按钮,带LED灯,

RXG*3**是不带有可锁定的测试按钮,带LED灯;

RXG*5**是透明盖继电器。