ATV610变频器如何设置中文面板调速,端子启停?
问题描述:
ATV610变频器如何设置中文面板调速,端子启停?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍
ATV610系列变频器资料下载链接:如何获取ATV610变频器产品资料?
功能描述:通过DI1和+24V接通启动变频器,断开停止变频器,滑动中文面板的触摸式旋钮来调节运行频率的大小。
设置步骤如下:
参考频率通道1设置为:远程终端频率;控制模式设置为:隔离通道;命令通道1设置设置为:端子排。

参数设置是否正确按照如下步骤检测:DI1端子和+24V接通运行变频器,如下图,按ESC键返回到主界面,顺时针滑动触摸式旋钮增加频率,逆时针滑动触摸式旋钮减小频率。

是否有帮助?