我们今天能为您提供什么帮助?

NSX80~630断路器安装旋转手柄,前面盖都要去掉吗?

问题描述:
NSX80~630断路器安装旋转手柄,前面盖都要去掉吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX80H断路器安装直接旋转手柄或者是延伸旋转手柄的话,前面盖不需要去掉。
NSX100~630断路器安装直接旋转手柄或者是延伸旋转手柄的话,前面盖需要去掉。
下面附件为NS80和NSX100~630直接旋转手柄安装图,NSX80H与NS80H前面盖处理方式相同。
延伸选装安装时前面盖处理方式与直接旋转手柄相同。