我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的过载能力是多少?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的过载能力是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器的过载能力是:按标准负载选型时,额定电流的110%下持续运行60s ;按重载选型时,额定电流的150%下持续运行60s。

ATV930变频器的过载能力是:按标准负载选型时,额定电流的120%下持续运行60s ;按重载选型时,额定电流的150%下持续运行60s。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。