FA247706
FA247706
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]C-Bus室内移动传感器5753L的安装范围是多少?
问题描述:
C-Bus室内移动传感器5753L的安装范围是多少?
所属产品线:
C-Bus产品
解决方法:
2m~3.2m,建议安装高度是2.4m。
首次发布日期:
2015/6/25
修订日期:
2021/7/12
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
C-Bus产品手册
探索更多
范围:
C-Bus产品手册